02.07.2009 09:22 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 1085 Bewertung: (77) |
Hi die Rückgabe von Arrays ist kein Problem. Strukturen werden in VBS nicht unterstützt. Bye |
02.07.2009 12:36 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
Geht bei Flexible eigentlich nur VB oder auch C Skripte. Wäre ja auch eine Variante. |
~(‾▿‾)~ |
|
03.07.2009 07:45 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 1085 Bewertung: (77) |
Hi, für die Erstellung von eigenen ActiveX Controls gibt es das WinCC flexible SDK für PC und auch MPs. Info zu SDK im folgendem Link: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/15247601 Alternative dazu gibt es noch die Möglichkeit WinCC einzusetzen. VB ist in WinCC nicht so eingeschränkt wie WinCC flexible und zusätzlich kann auch die Hochsprache C verwendet werden. Bye |
Folgen Sie uns auf