13.12.2021 18:45 | |
Beigetreten: 26.11.2021 Letzter Bes: 11.03.2022 Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich starte mit wincc unified unter TIA V16 ich versuche vergeblich ein HMI unified confort Panel( MTP1500) mit einem PLC (CPU 1500) zusammen zu simulieren: Vielen Dank ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 12/14/2021 08:38:37Neue Überschrift nach Splitten |
|
14.12.2021 08:24 | |
Beigetreten: 22.06.2017 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 411 Bewertung: (52) |
Hi, mit V16 und PLCSIM wirst du hier nicht weit kommen, da die noch nicht miteinander sprechen wollten. Solltest du PLCSIM-Advanced haben wäre das eine Möglichkeit. Siehe: https://support.industry.siemens.com/tf/ww/de/posts/plc-simulation-mit-wincc-unified/254680 Viele Grüße |
15.12.2021 22:09 | |
Beigetreten: 26.11.2021 Letzter Bes: 11.03.2022 Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Vielen dank für die Unterstützung. das funktionniert |
16.12.2021 23:14 | |
Beigetreten: 15.09.2006 Letzter Bes: 23.07.2024 Beiträge: 477 Bewertung: (80) |
Funktioniert auch mit dem normalen Plcsim, brauchst nur Nettoplcsim dazu. |
Folgen Sie uns auf