15.11.2020 13:43 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.07.2024 Beiträge: 33362 Bewertung:
|
Also ich sehe da keine Möglichkeit. |
15.11.2020 13:44 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 16.07.2024 Beiträge: 323 Bewertung:
|
Hallo KIMz Hier ein Lösungsvorschlag Gruß Quirin DateianhangVerbleibendeZeit.zip (145 Downloads) |
15.11.2020 13:46 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.07.2024 Beiträge: 33362 Bewertung:
|
Da wäre sehr einfach so, hätte er eine 0BA8. Er hat aber bur eine 0BA5. |
15.11.2020 14:49 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 16.07.2024 Beiträge: 323 Bewertung:
|
Hallo KIMz Es gibt eine Möglichkeit, aber nur auf Umwegen, oder nach ein paar Klimmzügen. Gruß Quirin DateianhangVerbleibende Zeit 2 OBA5.zip (124 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Quirin am: 11/15/2020 17:15:43 |
|
15.11.2020 16:23 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 12.06.2024 Beiträge: 2698 Bewertung:
|
Quirin, die Idee mit dem Zähler ist ja schon gut, aber mit einer Analogrampe geht es deutlich sparsamer. In der Analogrampe bei Start/Stop-Offset die Anzahl der Sekunden vorwählen, zum Testen sind es hier 60s. Wird die Ausschaltverzögerung von 60:00s auf 60:00m umgestellt, dann den Start/Stopp-Offset auf 3600 einstellen, die Rate in jedem Fall auf 1/s lassen. Leider lässt sich die Restzeit aber nicht im üblichen Zeitformat einstellen, z.B. 12:34m. M.f.G. Scorp DateianhangRest 0BA5.zip (123 Downloads) |
Folgen Sie uns auf