01.10.2018 23:00 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung:
|
Hatte schon kurzzeitig einen Beitrag eingestellt, den ich wieder gelöscht hatte, da es Timingprobleme gab, wenn mehrere Eingänge beim Starten Low-Signal hatten. Habe das angehängte Programm nur in der Simulation getestet, aber da scheint es zu funktionieren. Es arbeiten nur mit Logikbausteinen und berücksichtigt dabei Verzögerungen von einem Zyklus bei Ausgängen. Danach dürfte auch bei mehreren Low-Signalen beim Einschalten, die eigentlich nie vorkommen dürften, eine Prioritätsreihenfolge entstehen. Oder kurz gesagt, einfach mal anschauen und ausprobieren. M.f.G. Scorp DateianhangLogikverriegelung3.zip (70 Downloads) |
28.07.2024 15:39 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 16.08.2024 Beiträge: 33573 Bewertung:
|
Siehe Anhang.
DateianhangLOGO!Soft Comfort - Verriegelung_fuer_3_Durchlauferhitzer_0BA8.Standard.pdf (11 Downloads) |
Folgen Sie uns auf