Industry Online Support
Technical Forum
06.03.2014 18:07 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Das könnte dann so wie im Anhang aussehen! Die Aktualisierungsrate ist hier 2s! PS: Die Impulse werden an einem Digitaleingang erfasst und an einem Analogausgang ausgegeben!! DateianhangAnalogtakt.zip (66 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 06.03.2014 18:12Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 06.03.2014 18:08 |
|
06.03.2014 22:53 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
ja Danke für die Hilfe! werde es gleich mal ausprobieren! |
Folgen Sie uns auf