17.12.2019 13:55 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 30.08.2024 Beiträge: 762 Bewertung:
|
Zum besseren Verständnis für weitere Leser: Für PCS 7 V9.0 SP2 steht eine sogenannte UpdateCollection02 zur Verfügung. Diese beinhaltet die Engineering System Collection V9.0 SP3 (kurz ES Collection V9.0 SP3). in der z. B. CFC V9.0 SP3, SFC V9.0 SP3 enthalten sind. Alle Softwarekomponenten, die mit der UpdateCollection zur Verfügung gestellt werden, sind kompatibel zu PCS 7 V9.0 SP2. Bei einer Bestellung von PCS 7 V9.0 wird weiterhin PCS 7 V9.0 SP2 geliefert. Die UpdateCollection02 kann kostenfrei unter folgendem Link heruntergeladen werden: Die Kopmatibilitätsaussagen können dem Kompatool entnommen warden:
|
Zuletzt bearbeitet von: Thunderstorm am: 12/17/2019 13:58:36SIMATIC PCS 7 - Overview |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
17.12.2019 14:09 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 30.08.2024 Beiträge: 762 Bewertung:
|
Hier der Link, der direkt zum Support Request führt: http://www.siemens.de/industry/supportrequest
|
Zuletzt bearbeitet von: Thunderstorm am: 12/17/2019 14:11:04Zuletzt bearbeitet von: Thunderstorm am: 12/17/2019 14:11:48SIMATIC PCS 7 - Overview |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf