07.04.2021 08:25 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 10.06.2024 Beiträge: 259 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community.
Lizenz-Powerpacks dienen bei WinCC dazu, Lizenzen quantitativ aufzuwerten, insbesondere zur Hochrüstung von RT- (Runtime) oder RC- (Runtime & Configuration) Lizenzen hinsichtlich der Anzahl der nutzbaren "Power-Tags". Wichtig: Lizenz-Powerpacks beziehen sich grundsätzlich auf eine konkrete Version der Lizenz und verändern deren Version im Rahmen der Hochrüstung auch nicht. Zum Vergleich: Ein Lizenz-Upgrade wirkt genau umgekehrt, d.h. die Version erhöht sich bei gleichbleibender Anzahl Power-Tags. In beiden Fällen jedoch „verschmelzen“ Ausgangs-Lizenzschlüssel und Lizenzschlüssel aus dem Powerpack bzw. Upgrade im Rahmen der Hochrüstung zu dem jeweils größeren bzw. neueren Lizenzschlüssel.
- für Archiv-Lizenzen bis V7.3 zur Hochrüstung der Anzahl an Archiv-Variablen
Lizenzen vom Typ „countable“ funktionieren additiv, d.h. die Lizenzschlüssel liegen parallel auf dem Speichermedium, die Wertigkeiten addieren sich, d.h. ein „Verschmelzen“ zweier Lizenzschlüssel zu einem größeren bzw. neueren findet in diesem Falle nicht statt.
- für Archiv-Lizenzen ab V6.2
Sofern die vorliegende WinCC-Version grundsätzlich nicht mehr lieferbar ist, gilt dies auch für die Powerpacks. Da die Powerpacks wie oben beschrieben jedoch nur versionsspezifisch anwendbar sind, kann beispielsweise eine Lizenz nach Typstreichung der betreffenden WinCC-Version auch nicht mehr über ein Powerpack erweitert werden. Powerpacks einer neueren Version sind auf die Ausgangslizenz in der älteren Version nicht anwendbar. Ein Ausweg bestünde grundsätzlich darin, die vorliegende Runtime-Lizenz zunächst auf eine noch lieferbare Version hochzurüsten und dann auf der Basis dieser neueren Version das Lizenz-Powerpack zu erwerben und anzuwenden. Die aus dieser Hochrüstung (Upgrade + Powerpack) resultierende Lizenz kann dann für die Freischaltung der bestehenden Installation genutzt werden. An dieser Stelle sei auf den Beitrag „Versionsabhängigkeit von WinCC Lizenzen“ verwiesen.
SIMATIC-HMI-FB-GER (MT) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-HMI-FB-GER am: 04/08/2021 11:40:27Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-HMI-FB-GER am: 04/08/2021 11:42:31Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-HMI-FB-GER am: 04/09/2021 16:26:10Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-HMI-FB-GER am: 06/01/2021 09:23:55 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf