13.11.2011 21:53 | |
Beiträge: 30 Bewertung: (0) |
Guten Abend! Ich habe mehrere Zeitschaltuhren programmiert, welche jeden Monat unterschiedliche Zeiten meine Lampen einschalten. Dabei handelt es sich um eine Hauptlampe und zwei Nebenlampen. Gibt es die Möglichkeit, dass die Nebenlampen immer erst 1 Stunde, nachdem die Zeitschaltuhr einschalten, angeschalten werden? Zudem sollen diese auch 1 Stunde bevor die entsprechende Zeitschaltuhr ausgehen. Die Nebenlampen werden über Temperatur geteuert und sollen dann eben auch nur anschalten, wenn die o.g. Bedingungen zutreffen. Ich besitze die 0BA3 und komme nicht auf die Lösung. Über Hilfe wäre ich sehr dankbar. DateianhangSteuerung.zip (56 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: MIT-Systems am: 13.11.2011 21:53 |
|
13.11.2011 22:45 | |
Beiträge: 40 Bewertung: (8) |
hi hab mal in deiner steuerung nen bissel was geändert sollte jetzt so funktionieren die licht ausschaltzeit hab ich um ne stunde verkürzt dafür aber ne ausschaltverzögerung von ner stunde bei der lampe wieder eingebaut dadurch gehen die spots ne stunde vor der lampe aus um die spots ne stunde verspätet anzuschalten ist nen einschaltverzögerung dort drin hoffe mal das war dein ziel Dateianhangsteuerung zeitenänderrung.zip (52 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
14.11.2011 21:37 | |
Beiträge: 30 Bewertung: (0) |
Ah alles klar. Vielen Dank für die Mühe! |
Folgen Sie uns auf