26.10.2012 17:03 | |
Beiträge: 37 Bewertung:
|
hallo, ja das geht mit SPS-VISU Micro V4 hier der Demo-Link: http://www.winplc7.com/download.php?Link=http://www.winplc7.com/Download/SPS-VISU-Micro-V4.ZIP&Object=SPSVISUMicro4 gruß Sven |
Zuletzt bearbeitet von: Sven K. am: 26.10.2012 17:26 |
|
27.10.2012 11:18 | |
Beigetreten: 28.01.2009 Letzter Bes: 05.08.2024 Beiträge: 6844 Bewertung:
|
Hallo, "Panel Simulation" kann auch als Option verwendet werden. Im "PG / PC-Schnittstelle" wahlen "S7ONLINE" mit TCP / IP-Netz-Adapter. Lesen Sie hier mehr: HMI simulation s7-1200Gruss, Hamid Hosseini |
Zuletzt bearbeitet von: hdhosseini am: 30.10.2012 19:23 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
29.10.2012 19:59 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Naja, ist ja nett, dass du uns einen Downloadlink einstellst, aber es ist nicht jedermanns Sache, eine x-beliebige EXE aus unbekannter Quelle zu laden... Ein paar Backgroundinfos,speziell deine Erfahrungen mit dieser SPS-VISU, wäre schon hilfreich... |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
04.02.2013 11:42 | |
Beiträge: 20 Bewertung:
|
Hi Geht nicht auch WinCC? Wir arbeiten selbst in der Schule damit, aber mit ner S7 der 300er Reihe. Gruß Renegade37 |
04.02.2013 13:58 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung:
|
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 10.06.2016 08:24:06~(‾▿‾)~ |
|
Folgen Sie uns auf