22.02.2008 16:16 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung: (121) |
Hi , warum es nicht geht, das muss man andere Fragen (Siemens?).Ich weiß nur das es nicht geht. Du must kein "PROFIBUS" verwenden, nur das violette Kabel (das geht auch für MPI). Wenn Du ein TP177B PN/DP verwendest, dann kannst Du auch per "Ethnetkabel" kommunizieren. -> Ich glaube jetzt nur nicht, dass eine CP314 das unterstützt! (eventuell mit einem CP) Also nichts für ungut. Besorg Dir am besten so ein Kabel und dann gehts. Schau auch mal auf die Customer Support Seiten. Da findet man auch so mache nützliche Info -> http://support.automation.siemens.com Gruß |
26.02.2008 11:26 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
hallo, ich habe immer noch keine Verbindung!!!! ich weiss nicht, was ich da falsch mache aber schau euch mal die Datei an. welche Einstellungen müssem vorgenommen werden? DateianhangWinCC-Konfig.pdf (120 Downloads) |
26.02.2008 15:30 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (411) |
Hallo Colonel, ich hab mal ne Frage, was siehst Du wenn Du über die CP 5611, denk ich das Du die als MPI Schnittstelle hast, mal erreichbare Teilnehmer über MPI suchst. Dass kannst Du auch über STEP 7 machen, siehst Du da denn die ganzen Teilnehmer die Du vermutest? Wie sieht es denn aus in den Transfer Settings in Deinem TP? Steht da denn schon MPI als Bus eingerichtet und die Adresse 2 bei der Baudrate von 187,5 kBit? Im Handbuch vom TP steht sowas auch gut beschrieben. TP 177A, TP 177B, OP 177B (WinCC flexible) Viel Spaß beim schmökern. Viele Grüße J_Bell |
26.02.2008 16:08 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
ich möchte das TP Laden bzw. das programm was und SIMATIC auch über TP Visualisieren |
26.02.2008 17:10 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Vielen Dank Jetzt kann ich schon das Bild von WinCC auf PANEL zu laden. ich habe die Eingabentasten bzw.die Ausgaben Leuchtdioden die aufm Bild sind entsprechende Variable wie in Symbole Tabelle zugewiesen damit ich ab das Panel auch das Programm steuern kann. Z.b für die Taste S0 auf das Bild habe ich die variable S0 aus Simatic symboletabelle und P1 die Leuchtdiode H1 aus Simatic. was muss ich noch einstellen damit das Panel diese ablauf Prozess versteht. Gruß DateianhangPanel.pdf (70 Downloads) |
28.02.2008 09:45 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Moin J_Bell, Sorry wenn ich mich erst jetzt melde, war gestern auf die Embedded Messe in Nuernberg und kame nicht dazu. also ich habe als erste die HMI station in mein Projekt hinzugefügt und habe in der HW Konfig die Schnitsstelle eingestellt bzw. vernetzt und die vervbindung wurde automatisch in Netpro aufgebau. danach habe ich wincc das bild gemalt und dann habe ich die variable aufm mit der Steuerung wie in die Datei zu sehen ist verknüpft. ich kann das bild auch schon drüber auf TP transferieren. was meinste mit Datenpunkte und Tag-Liste? Viele Grüße Colonel DateianhangVerknüpfung der Variablen.pdf (86 Downloads) |
29.02.2008 11:55 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Hallo J_Bell, ich glaube ich werde verrückt , habe schon alles probiert aber irgendwie klappt das net. Schau dir ma diese Variable, das Bild und das laufende Programm an. wie soll ich denn die Tasten bzw. die Ausgänge G1, G2 P1 etc.. mit den Variable verknüpfen da mit ich auch von TP steuern kann. Note Der Transfer läuft optimal. Viele Grüße Colonel DateianhangProg.pdf (69 Downloads) |
29.02.2008 12:18 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (411) |
Hallo Colonel... ... und wie sieht die Verbindungsprojektierung aus? Viele Grüße J_Bell |
Folgen Sie uns auf