01.11.2017 21:51 | |
Beigetreten: 15.09.2016 Letzter Bes: 17.09.2023 Beiträge: 54 Bewertung:
|
Hallo, ich bin auch ein bisschen am Verzweifeln mit den VMs. Ich habe 2Temperaturen die über den Variablen Speicher ausgewertet werden. Word 0 & der andere Word 4. Die Signale greife ich in einer Android App auch ab. Funktioniert. Wenn ich aber weitere Netzwerkeingänge parallel zu den Inputs werden diese manchmal einfach so aktiviert, obwohl niemand den Netzwerkeingang betätigt. Bsp: Temperatur steht auf 22,0°C - andere Netzwerkeingänge 1.5 sind aus Temp steigt auf 22,1°C - andere Netzwerkeingänge bsp. 1.5 sind an oder flackern und bringen das ganze System durcheinander. Sinkt die Temp wieder, gehts wieder aus. Habe das nun mithöheren VMs gemacht, da ist aktuell Ruhe. Nun habe ich 2 Tage einwandfrei NIs verwendet: 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 Plötzlich wird der 6.3 permanent aktiviert und geht nicht mehr aus. Der ist einfach permanent an. Gehe ich mit dem System auf Stop und wieder Run, geht der auch sofort wieder an, Gibt es irgendeine spezielle Belegung der einzelnen VMs? Ich habe nichts dergleichen gefunden, da es ja auch 2 Tage einwandfrei funktioniert hat, war mir das ja egal. Wo ist denn da das Problem? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03.11.2017 07:32:34Neue Überschrift nach Splitten |
|
01.11.2017 22:03 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.09.2023 Beiträge: 30866 Bewertung:
|
Ich sage es mal deutlich: Dir fehlen gewisse Grundlagen (ist nicht negativ gemeint, ist nur eine Feststellung). Es gibt keinen einzelnen Bereich für Bit, Byte, Word, DWord. Sie greifen ineinander. Du kennst den Zusammenhang zwischen Bit, Byte, Word und DWord nicht. Im Anhang mal eine kleine Aufklärung. Und eindeutige Aussagen kann man nur machen, wenn man dein komplettes Programm kennt. DateianhangLOGO! Bit, Byte, Word und DWord.pdf (55 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 01.11.2017 22:05:20Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 01.11.2017 22:05:45 |
|
03.11.2017 15:48 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.09.2023 Beiträge: 30866 Bewertung:
|
Und wenn das VB8 oder VW7 oder VW8 schon benutzt? Ist dann auch fertig? |
03.11.2017 15:55 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 18.09.2023 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Dann kann er ja nochmal dein pdf lesen! |
Folgen Sie uns auf