29.11.2022 10:21 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung:
|
In den Runtime-Einstellungen einer WinCC Runtime Advanced kann ausgewählt werden, ob die Runtime als Vollbild oder in einem Fenster angezeigt werden soll (siehe: Darstellung in Runtime projektieren). Abhängig vom Bediengerät, besteht die Möglichkeit, die Taskumschaltung am Bediengerät zu sperren. Damit wird verhindert, dass der Bediener in Runtime andere Anwendungen aufruft (siehe: Bedienung in Runtime projektieren). Sollte dem Bediener in Runtime ermöglicht werden, die Runtime zu minimieren (ohne die Runtime zu stoppen), so kann die Systemfunktion „SetzeAnzeigemodus“ genutzt werden. Damit nur bestimmte Bediener des Gerätes Zugriff auf das PC-System erhalten, sollte ein entsprechender Zugriffsschutz zur Nutzung dieser Funktionalität projektiert werden (z.B. durch Projektierung von Berechtigungen, Sichtbarkeiten, Bedienbarkeiten etc.) Hinweis Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf