25.03.2010 18:36 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Lazor, Weiterführende Infos und Schaltungsbeispiele zur LOGO!: |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
25.03.2010 23:20 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Lazor, also, wie man grundsätzlich den Volumenstrom einer Gasströmung ermitteln kann, ist in dem von mir angegebenen Link dargestellt und auch von jamesbond für Rohrströmungen angegeben. Du kannst über das Internet dazu jede Menge Infos abrufen....und benötigst einen Sensor zur Differenzdruckbestimmung! Im Datenblatt ist nun angegeben, dass der Sensor dür Differenzdruckmessungen (für o.g. Volumenstrommessung erforderlich), Absolutdruckmessungen undfür Volumenstrommessungen (direkt?) eingesetzt werden kann. Leider läßt das Datenblatt jedoch offen, wie der Sensor dazu in der Applikation einzubinden ist....Nun, dann musst du mal der Hersteller dazu befragen!!! MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf