22.12.2018 23:09 | |
Beigetreten: 01.10.2016 Letzter Bes: 10.11.2023 Beiträge: 26 Bewertung:
|
Guten Tag, Ich möchte gerne mit der Logo! eine Wassermenge erfassen. Als Sensor habe (hatte) ich einen billigen Turbinenrad-Durchflussensor mit Halleffekt-schalter aus der Bucht besorgt. Dieser gibt bei jeder Umdrehung einen Impuls aus (ca. 2,5ml). Die Logo! zählt die Impulse bzw. jeden 8ten (20ml) und Skaliert auf Liter. Dies funktioniert wunderbar. Diese Genauigkeit ist vollkommen ausreichend. Das Problem: Der Sensor liefert nicht genügend Strom für den Logo Eingang. Daraufhin habe ich einen Transistor aus der Bastelkiste zur Verstärkung integriert. Dieses Gebastel lief eine Zeit lang, genauer gesagt überlebte der Halleffekt-Schalter nicht lange. Mir war klar dass das ganze noch keine ausgereifte Lösung ist. Ich muss an dieser stelle zugeben dass ich von Elektronik doch nur Grundlagenkenntnisse besitze. Schaltung ist auch im Anhang (das rote wäre meiner Meinung nach schonmal ein Anfang zur Besserung allerdings kenne ich mich nicht sonderlich gut mit Elektronik aus.) Kann mir jemand bei der elektronischen Schaltung helfen, oder hat vielleicht sogar einen preiswerten Sensor in petto? Vielen Dank und Frohe Festtage! DateianhangVolumenzähler.zip (138 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: woodenmetal am: 22.12.2018 23:16:35Zuletzt bearbeitet von: woodenmetal am: 23.12.2018 12:17:40 |
|
23.12.2018 07:15 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.12.2023 Beiträge: 31546 Bewertung:
|
Normalerweise reicht ein Pullup-Widerstand. Probiere es mal mit einem 1,0 oder 1,2 kOhm. |
23.12.2018 15:04 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 30.11.2023 Beiträge: 2698 Bewertung:
|
Die Daten des Sensors habe ich auf dieser Seite gefunden, einen Pegelwandler findest du hier Etwas weiter unten auf der Seite ist ein Beispiel für einen Wandler von 5V auf 12V mit einem npn-Transistor wie gehabt. An der Basis sitzt dort 10kOhm, am Kollektor 1kOhm, der Abgriff für I3 ist der 12V-Ausgang. Die Schaltung invertiert zwar dein Signal, aber für zu zählende Impulse ist das völlig egal. Ich nehme an, deine Schaltung würde noch leben, wenn du es so gemacht hättest. Nicht vergessen, den FET wegzulassen, einfach die 12V direkt anschließen. M.f.G. Scorp P.S. den kleinen Kondensator kannst du auch weglassen bei deiner niedrigen Frequenz |
Zuletzt bearbeitet von: Scorp am: 23.12.2018 15:05:39 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf