16.09.2014 20:19 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Doch jetzt schon! Hatte die Portweiterleitung auf 80 statt auf 8080 gestellt! |
09.07.2015 07:20 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.05.2024 Beiträge: 33016 Bewertung: (4079) |
Hallo motmonti, ich nehme an, der Themenstarter meint dieses Fenster mit der Passwort-Abfrage. Dieses Fenster (Screenshot1) erscheint bei mir, wenn ich per DynDNS auf die Logo zugreifen will, z.B. beim Übertragen von Programmänderungen. Es wird in diesem Fall nach dem Passwort für den Fernzugriff auf die Logo gefragt, welches ich in der Zugriffskontrolle für den Fernzugriff eingetragen habe. Gebe ich dann kein oder ein falsches Passwort ein, erscheint diese Fehlermeldung (Screenshot2): "HTTP-Authentifikation gescheitert. Möglicherweise falsches Passwort.". DateianhangDynDNS-Fehler.zip (190 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 09.07.2015 07:35:14 |
|
Folgen Sie uns auf