03.07.2020 10:20 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo Siemens Community, ich habe das selbe Problem wie Schotti1994! Ich kann das Logo Starten/Stoppen und auch ein Programm von Logo zu Pc übertragen (ist aber Leer ;-) ) Ich kann aber nicht von PC zum logo übertragen Logo: 6ED1052-1MD08-MD08-0BA0 Erweiterungsbaustein:6ED1 055-1NB10-0BA2 Firmwareversion X/2/3 Programm Logo Soft Comfort Version 8 und ebenfalls mit Programm Logo Soft Comfort Version 8.2 Viele Grüße Olaf ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/03/2020 11:03:14Neue Überschrift nach Splitten |
|
07.07.2020 13:34 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo Ixu65, tut mir leid das ich mich erst so spät melde. Kannst du mit dem Bild arbeiten! Habe es mit einem anderen Laptop probiert. Gleiches Problem |
08.07.2020 11:42 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.10.2023 Beiträge: 30943 Bewertung:
|
CRTL+H entspricht: Das funktioniert aber nur im Diagramm-Modus, nicht im Netzwerkprojekt-Modus. Dein Diagramm scheint fehlerbehaftet zu sein, weil Java meckert. Im Anhang ein Programm was auf meiner LOGO!8.2 (LOGO!8.FS4) läuft. Du kannst ja mal probieren, ob du dies Programm zur LOGO! übertragen bekommst. DateianhangWeb Editor Test.zip (57 Downloads) |
Folgen Sie uns auf