19.05.2022 09:36 | |
Beigetreten: 22.06.2017 Letzter Bes: 15.01.2025 Beiträge: 420 Bewertung: (57) |
Hi, so allgemein kann man das nur schwer sagen. Zu den 4 Punkten: 1. Zeitsynchronisation funktioniert so nicht mehr. Ist es Comfort-> Unified Comfort oder Advanced -> Unified PC? 2. Rezepturen gibt es. Muss 1 PLC-UDT sein. Datensätze werden nur in Runtime angelegt. Sonst ähnlich. 3. Denke da spricht nichts dagegen. Ob das Array direkt angebunden werden kann muss man testen. 4. Sollte funktionieren. Zu den allgemeinen Themen sollte man bei den Textlisten immer etwas vorsichtig sein. Bisher sind diese statisch ohne dynamische Platzhalter und die Verwendung ist nicht immer ganz so komfortabel. Sind es aber nur reine Texte, mehrsprachig über eine Variable zum Umschalten sollte das passen. Die Auswahlfelder haben so ihre Tücken. Ich wünsche viel erfolg beim Umsetzen! Schau auf jeden Fall hier mal rein: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109768002 https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109770510 Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
19.05.2022 13:37 | |
Beigetreten: 22.06.2017 Letzter Bes: 15.01.2025 Beiträge: 420 Bewertung: (57) |
soll es schnell gehen oder soll es schön und modern werden? |
20.05.2022 10:20 | |
Beigetreten: 26.08.2008 Letzter Bes: 12.12.2024 Beiträge: 311 Bewertung: (18) |
Es soll schnell gehen! Für modern und schön nutzen wir WebIQ. |
Folgen Sie uns auf