27.05.2024 11:44 | |
Beigetreten: 29.04.2024 Letzter Bes: 28.03.2025 Beiträge: 8 Bewertung:
|
Moin in die Community, Ich habe folgendes Problem... Wir haben uns zum Werben für die Ausbildung bei uns im Betrieb ein Spiel Programm geschrieben. Dieses funktioniert nach dem "Ich Packe meinen Koffer" Pinzip. Es gibt 6 Leuchten und 6 Taster die Leuchten leuchten immer in zufälliger Reihenfolge. Tippt man die vorherige Reihenfolge ein kommt eine Leuchte dazu. Wir haben mittlerweile einen Zähler eingebaut der im Display die Rundennummer hochzählt. Das Problem welches ichjetzt habe ist das ich es nicht hinbekomme das der Höchstwert wie ein Highscore gespeichert wird und erst beim überschreiten weiter gezählt wird quasi ein Max/Min Baustein nur Digital und gespeichert. Im Bestenfall soll sich das Programm den Wert auch merken wenn er Spannungsfrei ist sodass beim wieder Einschalten der Highscore erhalten bleibt. (Programm ist angehängt) Danke im vorraus für eure Ideen und Hilfen DateianhangProgramm.zip (106 Downloads) |
27.05.2024 12:11 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 14.04.2025 Beiträge: 778 Bewertung:
|
Der MAX/MIN-Baustein kann Analogwerte bis 32767 auch remanent speichern. Hier findest Du auch schon eine Umsetzung eines solchen Projektes: Spiel Simon |
27.05.2024 14:52 | |
Beigetreten: 29.04.2024 Letzter Bes: 28.03.2025 Beiträge: 8 Bewertung:
|
Moin, Danke dir erstmal ich habe das Programm jetzt fast fertig bekomme es allerdings nicht hin das der Wert dauerhaft gespeichert wird also quasi der Wert geht verloren sobald die LOGO keine Stromversorgung mehr hat. Das heißt beim nächsten einschalten ist der Highscore bei 0. Wie sage ich dem MAX/MIN Baustein das er den Wert permanent speichert? Danke für die Hilfe Dateianhangneu.zip (91 Downloads) |
27.05.2024 15:29 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.04.2025 Beiträge: 35137 Bewertung:
|
Schau dir dies mal an. |
28.05.2024 06:31 | |
Beigetreten: 16.09.2015 Letzter Bes: 15.04.2025 Beiträge: 247 Bewertung:
|
Ist die Remanenz auch eingestellt? |
28.05.2024 06:31 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.04.2025 Beiträge: 35137 Bewertung:
|
Hast du bei dem Zähler und dem MAX/MIN-Block die Remanenz eingestellt? |
28.05.2024 07:52 | |
Beigetreten: 29.04.2024 Letzter Bes: 28.03.2025 Beiträge: 8 Bewertung:
|
Ja ich habe es exakt nachgebaut wie in dem Bild. Ich packe die Datei mal in den Anhang ich finde keinen Unterschied
DateianhangZähler.zip (96 Downloads) |
Folgen Sie uns auf