25.06.2009 10:33 | |
Beigetreten: 17.09.2007 Letzter Bes: 17.04.2023 Beiträge: 799 Bewertung: (82) |
Hallo einige Vor und Nachteile des SCL-Editors sind ja schon genannt worden... aber einen guten Editor kann man immer gebrauchen. Hätte hiereinen freien Editor der so einiges auf dem Kasten hat ... ---> PsPad von Jan Fialawww.pspad.com Als ziemlich nützlich hat sich z.B. der Selektionsmodus "Spalte" erwiesen... Damit lassen sich z.B. Quellen direkt und sehr schnell editieren. Quellen vergleichen... ; das Syntaxhighlighting lässt sich natürlich auch an SCL anpassen, eigene Bausteinvorlagen können erstellt werden, man kann mehrere Quellen als Tabs nebeneinanderöffnen, Farben direkt vom Bildschirm wählen, integrierter Hex Editor...ähm jaaaavieles habe ich noch gar nicht ausprobiert.... (Suchen und Ersetzen mit regulären Ausdrücken beispielsweise) Esist eigentlichabsolutunglaublich was dieses Programm alles kann! VG Peter Ach so Tipps zu SCL: mir hilft es in die Quellen der Oscat.lib zu schauen... http://www.oscat.de/ Da findet man eine Menge Anregungen... |
Zuletzt bearbeitet von: Blue Moderator am: 25.06.2009 22:02Beiträge wurden gesplittet (von /tf/WW/de/Posts/31664#top) und umbenannt Zuletzt bearbeitet von: vanDyk am: 25.06.2009 10:38VG / regards vanDyk |
|
25.06.2009 13:17 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo wolpi, der Dateiname wird einfach Hex hochgezählt. Aber die zuordnung welche Datei zu welcher Quelle gehört findet man im Ordner \s7asrcom\000000xx\ -> S7CONTAI.DBF / S7CONTAI.MDX Mit nem Texteditor ist zwar schwer lesbar, aber es gibt sicher ne passende Anwendung dafür. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
Folgen Sie uns auf