18.07.2017 05:52 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.09.2024 Beiträge: 33731 Bewertung:
|
Nochmals: Da du mit der LOGO! den Vorschubmotor nur in entsprechenden Fahrtrichtung ein- und ausschalten kannst, ist ein
nicht möglich. Du kannst bei Überschreiten eines Grenzwerts des Stroms den Vorschubmotor nur ausschalten und bei Unterschreiten eines Grenzwerts des Strom wieder einschalten. Dann schau mal, ob du mit dem Vorschlag im Anhang etwas anfangen kannst. DateianhangVorschubsteuerung_(0BA8.Standard).zip (46 Downloads) |
20.07.2017 10:45 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung:
|
Hab noch schnell ein Progi gefunden!DateianhangPWM mit PI.zip (51 Downloads) |
Folgen Sie uns auf