19.01.2022 08:54 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 27.11.2023 Beiträge: 1162 Bewertung:
|
Häufig erreichen uns Fragen bezüglich der Verwendung des TIA Portal Cloud Connector und konkreter, ob ein VPN-Tunnel zwischen der Cloud und dem Rechner, an welchem die Hardware angeschlossen ist, bestehen muss, wenn über das Internet kommuniziert werden soll. Diese Frage lässt sich kurz und knapp mit "Ja" beantworten, um den TIA Portal Cloud Connector nutzen zu können, muss zwischen der Cloud und dem entfernten Rechner, an welchem die Hardware angeschlossen ist, ein VPN-Tunnel bestehen, wenn eine Kommunikation über das Internet erfolgen soll. Was ist nochmal der TIA Cloud Connector? Der TIA Portal Cloud Connector ermöglicht es auf lokale PC-Schnittstellen und daran angeschlossene SIMATIC Hardware im TIA Portal Engineering zuzugreifen, während das Engineering per Remote Desktop in einer Private Cloud betrieben wird. Weitere Informationen: SIMATIC Anleitung zum TIA Portal Cloud Connector Arbeiten mit dem TIA Portal Cloud Connector Welche Randbedingungen gelten bei der Nutzung des TIA Portal Cloud Connector? Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Januar 2022). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf