30.09.2024 09:14 | |
Beigetreten: 31.07.2009 Letzter Bes: 23.10.2024 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo Kollegen, wir haben bei VW in Emden den unteren Aufbau (24V). Das SIMATIC FDE Gateways 6ES7617-0BA01-0AB0 ist leider zum 01.10.2024 abgekündigt worden. Jetzt sind wir am überlegen, ob es einen Ersatz mit der Logo 8 geben könnte. Die Logo kann ja MQTT Protokoll. Aber kann der Temperatur Sensor per RS485 Modbus/RTU angeschlossen werden? Wenn ja, welche Komponenten benötige ich? Dateianhang2024-09-27 14_19_34-PhaseOut SIMATIC FDE Gateways 6ES7617-0BA01-0AB0 _ Microsoft Teams.png (25 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Eichler am: 09/30/2024 09:14:57 |
|
08.10.2024 11:16 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.11.2024 Beiträge: 34129 Bewertung: (4250)
|
Ja, das wäre es, ist aber eine ziemliche teure Lösung. |
08.10.2024 15:20 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.11.2024 Beiträge: 34129 Bewertung: (4250)
|
Zum Beispiel so etwas: Modbus TCP Ethernet – Modbus RTU RS485 Gateway USR DR302 |
Folgen Sie uns auf