17.08.2022 09:55 | |
Beigetreten: 17.08.2022 Letzter Bes: 17.08.2022 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Okay, verstehe. Vielen Dank Würdest du uns in diesem Fall die S7 empfehlen? Hat diese genug Einheiten? |
17.08.2022 10:31 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 27.09.2024 Beiträge: 1366 Bewertung: (42) |
mit so einen Wägetransmitter würde es mit der Logo schon gehen: passende Wägezellen gibts da von wenigen kg bis 10T https://www.bosche.eu/waagenkomponenten/dms-messverstaerker/waegetransmitter-wtq Edit: die Modbus/TCP Variante ist dann auszuwählen Die Ausgabe erfolgt zwar in DWord also 32Bit, es kann aber ein Divisor eingestellt werden damit 16Bit entstehen und in Reg 51 ausgelesen werden. Bei einer S7 hätte man diese Einschränkung nicht ... (allerdings ist man dann in einem völlig anderen Preissegment, auch die Programmierung ist auf einem anderen Level) |
Zuletzt bearbeitet von: ernstho am: 08/17/2022 11:24:22 |
|
Folgen Sie uns auf