06.08.2021 14:15 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 10.06.2024 Beiträge: 259 Bewertung:
|
Als Nachfolgetyp für das SIMATIC Panel TP177B empfehlen wir das SIMATIC Panel TP700 Comfort. Warum ergeben sich zwei Varianten des SIMATIC Comfort Panels TP700? Der Grund ist, dass es sich bei der angegebenen Bestellvariante: 6AV2124-0GC01-0AX0 (SIMATIC HMI TP700 Comfort) um ein Panel zum Einsatz unter Standardbedingungen (mediale Luftbelastung, Temperaturbereich, Aufstellhöhen usw.) handelt. Bei der 2.Variante: 6AG1124-0GC01-4AX0 (SIPLUS HMI TP700 Comfort) handelt es ich um ein SIPLUS Gerät, welches für erweiterte Umweltbedingungen entwickelt wurde. SIPLUS HMI-Systeme sind für eine Visualisierung unter extremen Umgebungsbedingungen optimiert. Die SIPLUS Comfort Panel sind u.a. gekennzeichnet durch folgende erweitere Eigenschaften:
Wichtige Hinweise zur Migration von TP177B nach TP700 Comfort Das Handbuch SIMATIC HMI Bediengeräte Migrationsleitfaden Comfort Panels enthält wichtige Informationen zu den Themen: Projektierungshilfen, Vergleiche bzgl. Displaymaße und -auflösung, Gehäuseabmessungen, Einbauausschnitte etc.. Weitere Informationsquellen Migration von SIMATIC Panels/PC-Stationen nach WinCC (TIA Portal) Migration von Anlagen auf SIMATIC (TIA Portal) - Visualisierung Mit freundlichen Grüßen SIMATIC-HMI-FB-GER (PK) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-HMI-FB-GER am: 08/09/2021 15:46:02OP177B -> TP177B - SIMATIC-HMI-FB-GER (TH) |
|
09.08.2021 10:44 | |
Beigetreten: 16.01.2015 Letzter Bes: 28.06.2024 Beiträge: 32 Bewertung:
|
Nachfolgetyp des OP177B Comfort ist übrigens nicht das TP700 sondern das KP700 Comfort. Warum ist dies so: |
Zuletzt bearbeitet von: D_x_M_x_A am: 08/09/2021 10:48:41 |
|
Folgen Sie uns auf