29.06.2022 17:24 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung:
|
S7-1500 Motion Control bietet die Möglichkeit, eine Achse als virtuelle Achse zu konfigurieren. Eine virtuelle Achse verhält sich wie eine reale Achse, verfügt jedoch über keine Antriebs- und Geberanbindung. Die Sollwerte werden nur innerhalb der Steuerung verarbeitet. Dabei wird nie ein realer Antrieb angesteuert. Anwendung Wenn Sie an der virtuellen Achse einen Absolutwertgeber konfiguriert haben, müssen Sie die virtuelle Achse nach dem Einschalten der CPU referenzieren. Das weitere Verhalten einer virtuellen Achse ist identisch mit dem Verhalten einer Achse in Simulation. Eine detailliertes Handbuch zu den verschiedenen Funktionen von Achsen ist unter folgendem Link zu finden: Hinweis: Viele Grüße, |
Folgen Sie uns auf