28.05.2017 14:43 | |
Beigetreten: 08.02.2015 Letzter Bes: 05.10.2024 Beiträge: 88 Bewertung: (0) |
Ich habe ein AM2 RTD. Fühler wie im Anhang. Der Weg zum Modul ca. 10 m. |
28.05.2017 15:24 | |
Beigetreten: 08.02.2015 Letzter Bes: 05.10.2024 Beiträge: 88 Bewertung: (0) |
2 leiter |
28.05.2017 20:23 | |
Beigetreten: 08.02.2015 Letzter Bes: 05.10.2024 Beiträge: 88 Bewertung: (0) |
Hallo und wie mache ich das? Bin da in analog Wert Verarbeitung nicht so firm. |
28.05.2017 20:49 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 18.08.2024 Beiträge: 1197 Bewertung: (113) |
So wie im angang In Block B002 ist die correctur, immer 30 weniger 30 = 10 x 0,1 x 3 grad correctuur Dateianhangaangepast.zip (56 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf