08.07.2022 14:01 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung:
|
Extended Motion Control-Ressourcen sind Mittel, die die CPU für gewisse Motion Control Funktionalitäten, genauer gewisse Technologieobjekte, zur Verfügung stellt. Anbei eine kurze Übersicht bezüglich der Motion Control- und Extended Motion Control-Ressourcen der verschiedenen S7-1500 Steuerungen: Der folgenden Übersicht ist zu entnehmen, wie viele Extended Motion Control-Ressourcen ein entsprechendes Technologieobjekt benötigt:
1 * 3 EMCR + 2 * 20 EMCR + 1 * 30 EMCR = 73 EMCR Es ist zu beachten, dass normalen Motion Control-Ressourcen losgelöst von diesen Technologieobjekten berücksichtigt werden müssen. Diese werden in folgendem Beitrag beschrieben: Falls Unterstützung bei der Auslegung einer Motion Control-Steuerung benötigt wird, könnte der folgende Forumsbeitrag sehr hilfreich sein: Hinweis: |
Folgen Sie uns auf