26.08.2022 01:12 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.09.2024 Beiträge: 33835 Bewertung: (4205) |
Vorhin konnte ich noch zwei neue PN erstellen. Wollte dann an einer der beiden einen weiteren Beitrag erstellen, ging nicht (siehe Beitrag oberhalb). Na ja, dachte ich, erstellst du eben eine neue Nachricht. DateianhangNeue PN.zip (208 Downloads) |
29.08.2022 15:13 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.09.2024 Beiträge: 33835 Bewertung: (4205) |
Und mal wieder etwas Neues, wenn ich versuche, eine neue PN zu erstellen: |
02.09.2022 00:38 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.09.2024 Beiträge: 33835 Bewertung: (4205) |
Mittlerweile ist es so, dass alle Buttons unter den Beiträgen nach dem "Zufallsprinzip" funktionieren oder auch nicht. Sei es Vorschlag, Bedanken, Löschen, Bearbeiten, Antwort oder Zitat. Hier ein Video zum vergeblichen Versuch, einen selbst erstellten Beitrag zu löschen. DateianhangLöschfunktion funktioniert nicht.zip (218 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 09/02/2022 00:39:14Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 09/02/2022 00:41:04 |
|
Folgen Sie uns auf