15.09.2010 00:13 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe mir auf die Schnelle ein kleines Programm für LOGO geschrieben mit dem ich einen Analogenwert (4-20mA(mit 500ohm 2-10V)) einer Digitalen Wasseruhr (Promag50 Endress&Hauser) skaliert und als Balkenanzeige als Meldetext auf der LOGO anzeigen lassen kann. Die 2. Funktion ist ein Summenzähler, welcher die Impulse der Wasseruhr(0,1m³/Puls) Zählt und als Zählwert ebenfalls im Meldetext angezeigt. Der Summenzähler ist die Wichtigere Funktion der beiden, den es muss die Summer der Wasseruhr erfasst und gespeichert werden, da diese Uhr ca. 1,5m tief in einem Brunnenschacht eingebaut ist und man diese nur schwer ablesen kann, vor allem wenn das Schauglas verdreckt ist. Meine Frage ist nun wie sicher der Zählwert in der LOGO gespeichert wir. Die Remanenz habe ich aktiviert, nur wie lange bleibt der Wert gespeichert, wenn die LOGO mal Spannungsfrei ist??? Hat dazu wer Erfahrungen? Habe die LOGO noch nicht, habe alles nur in LOGOSoft simuliert. Mit freundlichen Grüßen Timo S. DateianhangSachsen.pdf (267 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: STOLTZ am: 15.09.2010 00:21 |
|
Folgen Sie uns auf