23.06.2016 12:39 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.09.2024 Beiträge: 33734 Bewertung:
|
Ich sage es ja, traue keinem Experten.... |
25.06.2016 14:10 | |
Beiträge: 203 Bewertung:
|
So habs mal so hinbekommen. Auf den erste scheints mal in der Simulation zu funktionieren. Kann sein das noch Fehler enthalten sind oder zuviel Blöcke verwendet wurden. Aber hier mal meine Version. DateianhangFüllstand 4 0BA7.zip (85 Downloads) |
25.06.2016 23:36 | |
Beiträge: 203 Bewertung:
|
Habe selbst einen Fehler gefunden was mir nicht gefällt. Ich hätte gerne eine Verieglung wenn die Automatik eingeschaltet ist,das der Manueller Betrieb das ein /aus Schalten nicht funktionieren soll. Und wenn der Manuelle Betrieb eingesschaltet ist soll die Automatik nicht gehen. Aber das bekomme ich so nicht richtig hin,könnte da jemand eingreifen bitte. Hier das Programm DateianhangFüllstand 5 0BA7.zip (71 Downloads) |
Folgen Sie uns auf