20.08.2020 11:09 | |
Beigetreten: 31.08.2016 Letzter Bes: 05.07.2024 Beiträge: 13 Bewertung:
|
Guten Tag Ich habe Volgendes Programm instaliert. Mit einer Watchdog überwachung in die Siemens Logo Soft Comfort 8.2.1. Logo FS: 02 FW:V1.82.02 Das Problem ist Folgendes. Die Watchdog Überwachung brauche ich für die Überwachung allen Teilnehmer. Wenn einer nicht mehr da ist muss ich die Anlage Ausschalten. Ich habe dies wie im Projekt im Anhang gelöst. Ich tackte im 1 Sek. Takt. Wenn ich aber nach 10 Sek. Nichts mehr ankommt gehe ich auf Stopp. Jetzt ist es so dass, dass ganze im Netzwerk ohne Anbindung des Kunde tipp top funktioniert. Sobald ich mit dem Netzwerk des Kunden Verbunden bin habe ich zwischendurch Ausfälle. Das Netzwerk des Kunden würde für uns die Entsprechenden IP-Adressen Reserviert und ist auch kein Anderen Teilnehmer mit der gleicher Adresse im Netzt. Die Netzwerkverkabelung wurde auch noch getestet mit Ausmessung. Dort wurde keinen Fehler gefunden. Was kann das für einen Grund haben das mir dies immer wieder auftaucht? 10 Sek. Sollte eigentlich langen für die Watchdog Verbindung? Oder was denken Sie? Ich habe auch Projekte wo es mehrere Logos mit Watchdog. Es ist nicht immer das gleiche gerät, dass ausfällt, sondern immer verschieden. Es ist Kein Muster zu erkennen. DateianhangWatchdog.zip (132 Downloads) |
20.08.2020 13:34 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 12.06.2024 Beiträge: 2698 Bewertung:
|
Ein statisches Signal ist immer unsicher, kann ja auch im 1-Zustand hängen bleiben. Von daher ist die Taktung in Ordnung, nur irgendwie einmal zuviel rückgekoppelt. Schau mal in den Anhang, einfach mit 2 Einschaltverzögerungen auf 0- und 1-Signal abfragen und dann RS-Block setzen, um den Fehler quittierbar zu machen. Es geht auch ohne RS-Block, dann geht der Fehler von alleine weg, wenn das Signal wieder pulst. M.f.G. Scorp DateianhangWatchdog2.zip (140 Downloads) |
Folgen Sie uns auf