05.12.2013 16:33 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 24.07.2024 Beiträge: 1917 Bewertung:
|
Hallo, normalerweise sollte es funktionieren. Sie haben schon S7-Web2PLC separat von der STEP 7 V5.5 DVD installiert (über CD_2 > Optionale Componenten > S7 Web2PLC)? Wenn Sie ihre STEP 7 Version V5.5 updaten, z.B. auf SP2, müssen Sie auch S7-Web2PLC updaten. Die aktuelle S7-Web2PLC Version ist V1.0+SP2. Anbei eine Anleitung (FAQ) zur Einrichtung von Webseiten: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/51434100 Mit freundlichem Gruß |
Folgen Sie uns auf