28.12.2020 17:34 | |
Beigetreten: 14.03.2020 Letzter Bes: 21.02.2024 Beiträge: 9 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich habe die gleiche Herausforderung: die Logo! soll zur Lichtsteuerung in unserem Vereinsheim verwendet werden, deshalb habe ich eine einfach zu bedienende Oberfläche gestrickt. Leider wird die Anlage bei Abwesenheit komplett spannungslos geschaltet, dadurch wird der Webuser abgemeldet und man kommt beim Anmelden wieder auf die Loginseite...ist natürlich für den Benutzer nicht gerade toll. Ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass man sich eine eigene Loginseite basteln kann? Das Standardlogin ist ja nicht besonders intuitiv... Danke & Grüße Steffen ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 12/29/2020 12:39:26Neue Überschrift nach Splitten |
|
28.12.2020 17:36 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.07.2024 Beiträge: 33337 Bewertung:
|
Die eigenes Login-Seite kann nur mit dem LWE V1.1.0 für eine LOGO!8.3 erstellt werden. |
28.12.2020 18:10 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.07.2024 Beiträge: 33337 Bewertung:
|
Eine LOGO!8.3 ist keine "FS05", sie ist einfach eine LOGO!8.3. Eine "FS05" ist eine ursprüngliche FS04, dessen Firmwareversion auf FS05 upgedatet werden kann. Du kannst aber alle Erweiterungsmodule deiner FS04 mit der aktuellen LOGO!8.3 verwenden, da beide (FS04 und LOGO!8.3) Basismodule der Geräteserie 0BA8 angehören. DateianhangVersionsstände 0BA8.txt (160 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf