19.04.2011 11:48 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Achso, ja das ist PCS7 dachte das wäre klar Was ändert das jetzt ? |
19.04.2011 18:08 | |
Beigetreten: 15.11.2009 Letzter Bes: 16.08.2024 Beiträge: 380 Bewertung: (47) |
Hallo, Bei PCS 7 WEB-Server mussman @screen.pd_ als Startbild eintragen. Grüsse |
20.04.2011 08:53 | |
Beiträge: 1530 Bewertung: (59)
|
Hallo, also das ursprünglich angenommene Problem trat wohl nur bei älteren Versionen auf. Du hast ja WinCC V7.0 Habe gerade mit mehreren Kollegen nochmal über Dein Thema diskutiert und wir vermuten, daß es zum einen sein könnte, dass Du in den betroffenen Bildern ev. inkompatible Controls drin hast, die auf dem Webnavigator nicht laufen, bzw. dort noch nicht existieren. Vielleicht beinhalten die Bilder auch Skripte, die nicht auf dem Webnavigator laufen. Man kann beim Web Publisher das Protokoll einsehen. Wenn ein Bild mit Fehler gepublished wurde, dann kann man es anwählen und bekommt einen Grund genannt. Dieses Protokoll müßte auch in .../Siemens/WinCC/Diagnose abgelegt sein. Es beinhaltet in seinem Namen das Wort "Publishing", den genauen Namen weiß ich im Moment leider nicht. Hoffe, ich konnte Dich bei der Lösung Deines Problems etwas voranbringen. Habe noch etwas Neues zur Diagnose gefunden: Es gibtab Webnavigator V6.0PDL.PAD, Kap. 1.1.4(zu finden unter Start/Simatic/WinCC/WebNavigator) Viele Grüße Bizur |
Zuletzt bearbeitet von: Bizur am: 20.04.2011 12:31 |
|
Folgen Sie uns auf