08.10.2013 14:19 | |
Beigetreten: 18.10.2006 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 120 Bewertung: (15) |
Hallo grobi123, schau Dir doch mal den WinCC WebNavigator "DIAGNOSTICS CLIENT" an. Mit der Lizenz (wird clientseitig abgelegt) kannst Du auf verschiedene (unlizensierte) WebServer zugreifen. Ich denke das ist das was Du brauchts. Grüße |
iba AG - Data Acquisition and Analysis the way it should be |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
08.10.2013 14:34 | |
Beigetreten: 26.06.2008 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 245 Bewertung: (28) |
Du hast recht, Schattenparker, vielleicht noch als Ergänzung, beim Diagnose-Client wird aber auch eine Diagnose-Server Lizenz benötigt (oder natürlich WebNavigator-Server). Habe hier mal einen Satz von der Siemens-Seite gefunden: WinCC/WebNavigator Diagnose-Clients haben, unabhängig von der Anzahl der aktuellen Zugriffe, garantierten Zugriff auf alle Web-Server mit der WinCC/WebNavigator Lizenz oder der kostengünstigen WinCC/WebNavigator Diagnose-Server-Lizenz. Quelle: http://www.automation.siemens.com/mcms/human-machine-interface/de/visualisierungssoftware/scada-wincc/wincc-optionen/wincc-web-navigator/Seiten/Default.aspx |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
10.10.2013 15:46 | |
Beigetreten: 18.10.2006 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 120 Bewertung: (15) |
Hallo Grobi123, wenn Du einen Multi-Client einsetzt, sollten aber alle WinCC-Server auf die Du zugreifst die gleiche Version haben (nämlich die des Multi-Clients). Der Vorteil beim WebNavigator ist ja, dass man mit neueren Clients auch auf ältere Server zugreifen kann. Siehe hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/17204272 Grüße |
iba AG - Data Acquisition and Analysis the way it should be |
|
Folgen Sie uns auf