11.05.2012 15:54 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Interessant wäre es jedenfalls erstmal für das Heimnetzwerk.... mit 0BA7 |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
11.05.2012 17:23 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Ich persöhnlich komme mit der Sache LogoMonitor und Libnodave nicht klar. Es fehlt mir aber auch die Zeit damit ich mal in Ruhe ein Test-Projekt erstellen kann. Es wäre ja mal schön, wenn jemand mit Erfahrungen in dem Bereich eine Step-by-Step Anleitung erstellen könnte. Über ein HMI bzw. SmartServer eine Verbindung zur Logo aufzubauen und diese zu bedienen ist sicherlich eine relativ einfache Möglichkeit, aber eben kostspielig weil ein HMI mit der Funktion nicht gerade günstig ist. Da hat man aber gleich eine Oberfläche, eben die die man für's HMI programmiert hat. Hier z.B. hat jemand sowas mit Net-IO App und AVR-Webserver gelöst. Ist aber halt auch ein steiniger Weg bis dort hin.... aber klasse umgesetzt |
Folgen Sie uns auf