05.10.2017 19:14 | |
Beigetreten: 16.09.2010 Letzter Bes: 11.06.2024 Beiträge: 109 Bewertung: (9) |
Du möchtest einen Datenlogger aus der CPU auslesen ??? Also nehme ich an, das du den/die Log-Files auslesen möchtest. Die soll auf der SD-Karte "landen". Du meinst die gesteckte Siemens - Karte? Die ersetzt (und vergrößert ggf.) den Ladespeicher der CPU. Dort werden auch die Log-Files gespeichert. Ergo würde ich aus deinen Ausführungen entnehmen, das du nur die CPU spannungslos machen musst, um die Memory Card zu ziehen und z.B. am PC auszulesen. Was den Download über den Webserver betrifft. Der geht nur über einen (eingerichteten) Benutzer. Das Sicherheitsscheunentor "ersatz Benutzer" gibt es meines Wissens nicht. Bis zur FW Version 4.1 kann man die CSV-Files direkt ohne Anmeldung downloaden. |
Folgen Sie uns auf