05.05.2015 08:50 | |
Beiträge: 13 Bewertung:
|
Webzugriff funktioniert soweit einwandfrei Zum schnellen Zugriff hatte ich eine Desktop-Verküpfung zur direkten TDE-Seite eingerichtet. Seitenlink: http://172.16.255.12/logo_td_01.shtm?!App-Language=0&Security-Hint=45 Funktioniert(e) auch soweit! Hatte das dann auch auf mehreren anderen PCs realisiert (die Zahl hinten für "Security-Hint" ergab sich immer unterschiedlich) Es kommt leider immer wieder zu "keiner Verbindung" mit der Meldung: 403: The target is forbidden. Ich muß dann immer wieder "normal" (nur IP-Adresse) reingehen DateianhangFehlermeldung 403 The target is forbidden.pdf (88 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: U_c99d0501-f42f-4aab-9303-d1ba87a949ae am: 05.05.2015 08:53:20Zuletzt bearbeitet von: U_c99d0501-f42f-4aab-9303-d1ba87a949ae am: 05.05.2015 08:53:20 |
|
05.05.2015 09:13 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Moin. Hast du mal auf der Login-Seite des Webservers "angemeldet bleiben" mit einem Häckchen versehen? |
05.05.2015 09:18 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.07.2024 Beiträge: 33336 Bewertung:
|
Bei mir taucht das "Security-Hint=x" erst nach dem Anmelden auch. |
05.05.2015 10:07 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.07.2024 Beiträge: 33336 Bewertung:
|
Also bedeutet es, dass er den Link auf dem Desktop ohne den "Secrurity"-Zusatz anlegen muss, oder? |
05.05.2015 10:59 | |
Beiträge: 13 Bewertung:
|
Ich habe das mit "angemeldet bleiben" (an verschiedenen PCs) probiert; Erfolg: Eher gleich: Beim nächsten Öffnen kommt (meist) ".... forbidden..." |
05.05.2015 13:51 | |
Beiträge: 13 Bewertung:
|
Ganz einfach: - Adresse-Zeile aus Browser nach den Einlogen und Umschalten auf`s TDE kopiert - Auf den Desktop umgeschaltet - Rechte Maustaste -> "Neu" -> "Verküpfung" -> Adresse in die Zeile reinkopiert -> Weiter und dort einen Namen vergeben Wie gesagt: Geht zuerst wunderbar, aber später dann mal "... forbidden..." DateianhangDesktop-Link.pdf (70 Downloads) |
Folgen Sie uns auf