Industry Online Support
Technical Forum
21.01.2013 09:13 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
Hallo, also ich würde einen VPN oder SSH Zugang bevorzugen um die Sicherheit zu gewährleisten. Der integrierte WebServer ist sehr einfach gehalten und kann nur einen geringen Umfang. Die Konfiguration (z.B. Passwortschutz) wird über die Hardwarekonfiguration in S7 Simatic Manager erledigt. MfG, Servicetechniker! P.S.: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/67184104?Datakey=47071380evtl. auch interessant! |
Zuletzt bearbeitet von: Servicetechniker am: 21.01.2013 12:53~(‾▿‾)~ |
|
03.01.2014 13:38 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 12.08.2024 Beiträge: 4104 Bewertung: (195) |
Folgefrage veröffentlicht von andi65ist gesplittet in ein getrenntes Thema mit der Überschrift Webserver CPU 314C-2 PN/DP Einstellungen der Zugriffstufe Gruß vom CS Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf