17.03.2021 20:08 | |
Beigetreten: 02.12.2014 Letzter Bes: 28.11.2023 Beiträge: 60 Bewertung:
|
Nach langer Zeit habe ich eine Änderung im Programm vornehmen müssen. Jetzt ist mir aufgefallen das im WEBSERVER sich die Sonderzeichen geändert haben. siehe Anlage VORHER /NACHHER Diese Veränderungen sind nur auf dem Smartphone. Die Darstellung im WIN10 Rechner wird davon nicht beeinflusst.. Die Änderungen wurden erstmalig mit der V8.3.0 d?urchgeführt. Hat jemand ein Idee Dateianhangvorher_nachher.pdf (67 Downloads) |
17.03.2021 20:12 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 29.11.2023 Beiträge: 31502 Bewertung:
|
Ich würde einen Support Request starten ... |
Folgen Sie uns auf