13.07.2019 01:02 | |
Beiträge: 61 Bewertung:
|
Hallo SMT-TechTeam, was für eine ShopMill-Version ist es denn? Und ist es eine Standard-ShopMill-Oberfläche oder eine vom Hersteller veränderte Oberfläche? Normal sollte man über MenuSelect wechseln können, wohl aber nur mit höherer Schutzstufe. Auszug aus dem Handbuch allerdings Versión 7.2:
Vielleicht hilt Dir das ja schon? Normal sollte aber auch Inbetriebnahme bei MenuSelect erscheinen. Kann sein erst in der zweiten Sofkeyleiste. Musst mal sehn wo genau. Grüsse |
17.07.2019 16:13 | |
Beiträge: 61 Bewertung:
|
Hallo SMT-TechTeam, ich hatte es aus dem hier: 6FC5 397–4AP10–1AA0 Ist zwar für die 840D hier, aber ältere Handbücher waren immer mit der 810D zusammen. Kann aber sein das da nur Maschinendaten speziell für ShopMill angezeigt werden. Es gibt aber auf jeden Fall ein Menü Einstellungen in ShopMill. Der State dazu ist 1 als anwählbare Maske in Maschine Manuell. Das habe ich aus einen anderen Handbuch (BE1) im Handbuch Inbetriebnahme HMI auch für 810D: 6FC5297-6AE20-0AP3 Frag mich allerdings nicht, wie das da drinn aussieht. 8-) In den Handbüchern wird auch immer vom Wechsel der Oberflächen gesprochen:
Ist sicher nur ein Schutzstufenproblem bei Dir das Du Einstellungen nicht sehen kannst. Bei verschiedenen Versionen kann man die auch erst ab Schutzstufe Hersteller sehen, steht in den Handbüchern. Sofern kann ich mich daran erinnern. Falls alles nichts hilft, kannst Du mal schaun ob da die PI-Dienste eingerichtet sind. Wenn ja, dann könnte man einen Login-Softkey reinbasteln das Du das Passwort setzen kannst. Das kann ich Dir aber nicht genau sagen, weil mit ShopMill selbst habe ich noch nicht gearbeitet, nur am Simulator. Ist aber auch schon ne Weile her. Aktuell ist ja Operate in SinuTrain jetzt. Hoffe Du kommst weiter. Grüsse |
Zuletzt bearbeitet von: E_T_W am: 07/19/2019 19:13:08 |
|
Folgen Sie uns auf