16.02.2015 13:13 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 01.10.2024 Beiträge: 762 Bewertung: (191) |
Oh, ist mir bisher auch noch nicht aufgefallen. Verwunderlich ist, wenn man den Text herauskopiert, dann wird er richtig dargestellt. Nehme an, dass das ein Darstellungsfehler des Forums ist.
Ich vermisse zusätzlich, dass man die Schriftgröße nicht einstellen kann (ok, ging im alten Forum auch nicht). |
SIMATIC PCS 7 - Overview |
|
16.02.2015 18:03 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 14.10.2024 Beiträge: 4109 Bewertung: (195) |
Hallo IBN-Service und Thunderstorm, an der Stelle ist die Formatierungsinformation im Beitrag wohl enthalten. Nur mit der Darstellung hapert es dann. -> ist bereits notiert. Ähnliches Verhalten (Formatierung gemerkt aber nicht dargestellt) ist bei Aufzählungen. Schriftgrößen zu ändern werde ich in dem Zug mit notieren.
Gruß vom CS Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf