09.01.2024 11:54 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 14.08.2024 Beiträge: 1401 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum Community, Die Motion Technologieobjekte einer S7-1500(T) CPU unterstützen eine Reihe verschiedener Funktionen zum Referenzieren und Justieren von Gebersystemen. In diesem Beitrag möchte ich die einzelnen Funktionen kurz vorstellen. Angestoßen wird das Referenzieren oder Justieren eines Gebersystems über den Baustein MC_Home und ist für die Technologieobjekte TO_PositioningAxis, TO_SynchronousAxis und TO_ExternalEncoder möglich. Über den Eingang „Mode“ kann bestimmt werden, welche Funktion ausgeführt werden soll.
Unterstützte Geber und Technologieobjekte: Die folgende Tabelle zeigt, welche Referenzierarten mit den jeweiligen Technologieobjekten möglich sind: Hier die Beschreibung der verschiedenen Modi:
Eine genaue Beschreibung der einzelnen Funktionen finden Sie im Handbuch „SIMATIC S7-1500 S7-1500/S7-1500T Achsfunktionen“ im Kapitel 5.8 „Referenzieren“. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Januar 2024). Mit freundlichen Grüßen Fachberatung Deutschland (AM) |
Folgen Sie uns auf