21.07.2023 14:08 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum Community, seit der V11 von SIMIT besteht neben der normalen Engineering Lizenz auch die Möglichkeit eine Player Lizenz zu erwerben. Mit dieser kostengünstigeren Player Lizenz ist es möglich, das Simulation Modell in SIMIT abzuspielen, jedoch nicht zu verändern. Diese Lizenz ist sinnvoll, wenn es eine klare Arbeitsteilung zwischen Erstellen und Nutzen des Simulationsmodells gibt. Dieses findet nicht nur im Engineering Anwendung, sondern auch im Vertrieb oder beispielsweise im Operator Training, wenn der Nutzer das Modell gar nicht verändern soll. Mit der Player Lizenz wird die normale SIMIT Installation gestartet, wobei einige Bereiche ausgegraut sind. Folgende Liste soll einen kurzen Überblick geben, was mit der Player-Lizenz geht und was nur mit der Engineering Lizenz möglich ist: Funktionen der Player-Lizenz:
Zudem ist mir der Player-Lizenz nur die Taskl-CardSignale sichtbar. Die anderen Task-Cards sind ausgeblendet. Funktionen, die die Engineering Lizenz zusätzlich bietet:
Im Handbuch sind ebenfalls Informationen zur Player-Lizenz zu finden (als Runtime-Lizenz bezeichnet). Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juli 2023). Mit freundlichen Grüßen Eure Fachberatung Deutschland (MS) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf