28.03.2022 17:21 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 12.08.2024 Beiträge: 1398 Bewertung:
|
Die aktuellen Kompatibilitäten von WinCC SCADA Systemen (alle Systeme) zu Windows Betriebssystemen und SIMATIC Software kann im Industry Online Support mit Hilfe des Kompatibilitäts-Tool veranschaulicht werden. Im beigefügten Screenshot, ist die aktuelle Liste der Kompatibilität von WinCC V7.5 / WinCC v7.5 SP1 / WinCC v7.5 SP2 ersichtlich. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: März 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf