06.04.2022 15:29 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 10.06.2024 Beiträge: 259 Bewertung: (69)
|
Mit ProDiag wird das Anwenderprogramm um Prozessdiagnose-Funktionalität erweitert. Hierbei werden für globale oder lokale Operanden spezifische Überwachungslogiken projektiert. Diese können sich im einfachsten Fall auf den bloßen Zustand eines Operanden beziehen, im erweiterten Fall aber auch komplette Verriegelungs-Bedingungen bzw. Bewegungs- oder Positions-Überwachungen beinhalten. Die projektierten Überwachungsregeln werden bei der Übersetzung des Anwenderprogrammes automatisch in Programm-Code überführt und sind dann Bestandteil des auf die CPU geladenen Anwenderprogrammes. Die notwendigen Editor-Funktionen zur Projektierung der Überwachungen sind bereits Bestandteil von STEP7 und benötigen keine gesonderte Lizenz. Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (MT) |
Folgen Sie uns auf