11.07.2022 15:24 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 1397 Bewertung:
|
Mit einer SIMATIC S7-1200 können die Technologieobjekte Positionierachse, Auftragstabelle angelegt und konfiguriert werden. Die Auftragstabelle kann genutzt werden, wenn mehrere Einzelaufträge zur Steuerung einer Achse zu Bewegungssequenzen zusammengefasst werden sollen.
Der Beitrag Wie sieht das Mengengerüst der S7-1200 in Bezug auf Motion Control aus? könnte ebenfalls interessant sein. Hinweis: |
Folgen Sie uns auf