19.07.2022 05:53 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 1397 Bewertung:
|
Für die Realisierung eines Gleichlaufs können verschiedene Kopplungsarten verwendet werden. Je nach Kopplung stehen verschiedene Gleichlaufquellen zur Verfügung. Folgend werden die verschiedenen Kopplungen und passenden Gleichlaufquellen beschrieben: Sollwertkopplung (S7-1500, S7-1500T)
Istwertkopplung (S7-1500T)
Leitwertverzögerung (S7-1500, S7-1500T)
Falls weitere Informationen zum Thema Gleichlaufarten benötigt werden, ist folgendes Dokument sehr empfehlenswert: Hinweis: |
Folgen Sie uns auf