16.11.2017 14:16 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 15.07.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo Christoph, ich grüble zur Zeit darüber nach, welcher Profibus - CP wohl der geeignetste für mein Vorhaben wäre. Am liebsten wäre mir ja der CP5611 A2 weil ich dann in der HW-Konfig vom Gast OS nichts umkonfigurieren muss. Jetzt steht in dem Link aber auch, WinAC RTX mit 2005? Im Gast OS wurde aber WinAC mit 2010 installiert. Kann ich den CP dann trotzdem verwenden, oder welchen CP würdest du mir da empfehlen? Laut Kompatibilitätsliste müsste der CP auch in einem Hostsystem mit einer 64 Bit Architektur eingebaut werden können. Der CP wird auf einen PCI Steckplatz eingebaut und kann dann theoretisch via PCI Passthrough der VM zugeordnet werden. Gruß Eleu |
20.11.2017 10:44 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 15.07.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo Christoph, ich habe mir jetzt eine SATA Platte in das Field PG eingebaut und konnte den ESXi 6.5 erfolgreich installlieren. Mir wird auch Speicher angezeigt und ich habe nun die virtuelle Maschine auf den ESXi übertragen. Dieses how to habe ich verwendet. Wenn ich nun versuche, die VM remote zu starten, bekomme ich eine Fehlermeldung: "Fujitsu211_314.ROM (No such file or Directory) konnte nicht geöffnet werden. Einschalten des Moduls 'FlashRam' fehlgeschlagen. Ich habe versucht die Datei hochzuladen (Dieses how to) aber dann bekomme ich diese Fehlermeldung: "Failed to log into NFC Server. Was kann ich da machen? Gruß Eleu |
28.11.2017 07:48 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 24.07.2024 Beiträge: 22324 Bewertung: (2999) |
Hi, ja kann gut sein das die nicht freigeben ist. Zumindest steht sie nicht in der liste :( |
28.11.2017 08:14 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 24.07.2024 Beiträge: 22324 Bewertung: (2999) |
Hi, ist das Simatic Net V14 SP1 Handbuch. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/77377602 Gruß |
29.11.2017 08:32 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 15.07.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo Christoph, es funktioniert auch mit dem CP5611 A2 wenn man VT-d im BIOS aktiviert Gruß Eleu |
Folgen Sie uns auf