27.03.2023 12:29 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 08.07.2024 Beiträge: 1353 Bewertung: (129)
|
Die Vorteile der Nutzung von TM_Timer-Modulen bei Nockensteuerwerken ergeben sich aus der Technologie Timebased IO. Aus einer synchron erfassten Positionsinformation einer Zählerbaugruppe oder einer Achse kann der weitere Bewegungsverlauf extrapoliert werden. Darauf aufbauend wird der Zeitpunkt einer Schaltposition (Nockenposition) errechnet und an das TIO-Modul zur Ausgabe des Nocken-DQs übermittelt. Dadurch tritt das Schaltereignis genau an der gewünschten Position ein und man erhält einen hochpräzisen Schaltzeitpunkt.
Hinweis: |
Folgen Sie uns auf